欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚乙醇酸 PGA

  • 2021.12.17 15:52:03
  • 米思米
  • 2926
点击收听全文语音朗读

 聚乙醇酸(PGA)是一种以石油为原料合成的脂肪族聚酯材料,是一种具有生物降解特性的塑料。
 聚乙醇酸的最大特点是具有让氧气和二氧化碳难以透过的优异特性(气体阻隔性)。作为碳酸饮料、啤酒、化学品、液体调味料等的塑料容器所应具备的特性,具有良好气体阻隔性能的塑料具有重要意义。

 聚乙醇酸的存在虽然早已为人所知,但是难以通过工业化的生产工艺大规模生产,在实用层面上几乎没有应用。
 但是,近年来,日本的化学品制造商已成功地确立起大规模生产方法,有望在市场销售层面上进入流通环节。以此为契机,可以预计,这一材料在容器上的应用也将会纳入探讨中。

 聚乙醇酸属于热可塑性结晶性塑料。因此,可进行注塑成型加工,也可进行吹塑加工。作为一种结构简单的聚酯,这一树脂材料仅由氧 (O)、碳 (C) 和氢 (H) 组成,熔点为218℃。

 在这一材料出现之前,还没有开发出过具有良好阻气性的生物降解塑料,因此通过与聚乙醇酸复合成型实现附加值开发,成为一种全新的可能。同时,当然也需要进行注塑技术、吹塑技术、模具设计技术等的开发。

 或许,饮料瓶能够生物降解的那一天真的即将到来了?为了保护地球环境,我认为生物降解塑料的广泛应用是必由之路。
 未来,在这一领域的塑料原料开发还将持续进行。世界各地的研发部门仍在持续推进开发新的树脂材料,从而不断完善这一不可或缺的物理特性。

※ 参考文献:《聚乙醇酸的构造与物理特性》(佐藤浩幸)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities